驾驭复杂的电动汽车电池供应链
全球电动汽车需求持续增长,迫使产业链上中下游均采用高效率且可持续的电池生产方式,更好地满足人们的需求
简述
- 随着电动汽车的市场普及,锂、钴、镍、石墨等原材料的稳定供给直接关乎电池生产。采矿作业会造成环境污染,必须严加控制。
- 选用先进的测量仪表,进行严格的质量控制,才能制造出高质量、高安全性、高效率的电动汽车电池。
- 电池容量提升和充电基础设施改进有力推动了电动汽车行业发展,但仍存阻碍。
- 随着电动汽车的普及,废旧电池的数量也在增加。行业必须开发高效且可扩展的物料回收方法,回收有用矿物质,尽可能减轻对环境的影响,扩大原材料收集规模。
供应链挑战
全球电动汽车(EV)需求持续强劲增长,离不开复杂且不断创新的锂(锂离子)电池供应链的支持,涵盖包括原材料矿物资源开采、电芯制造和电池组装。过程复杂,每个环节都有其特殊的挑战和机遇。
深度分析
在过去十年时间里,人们对汽车的车身尺寸、续航里程、动力性能的期望越来越高,需要通过更加合理的方式组合矿物原料实现更大电池组容量,还需要单体容量更高的电池。
首批电动汽车即将迎来锂电池报废期,行业必须立即着手开发可持续回收方法。核心出发点是尽可能减少浪费,降低原始矿物资源开采量,减轻采矿作业的环境影响。
快速增长
深度分析
预计到2030年,电动汽车的复合年增长率将达32%。
同大多数电池一样,电动汽车电池的生产原料为稀土矿物,含有不同浓度的锂、钴、镍和石墨。在循环经济中,大多数物料都可以回收再利用,不同于内燃机(ICE)油车燃料,需要不断开采和燃烧化石燃料。
从矿场开采到电池组批发零售,锂和其他稀土矿物需要经过多道处理工序。包括采矿、提炼、电池制造、组装和运输。
所有中间环节都会影响锂电池的价格,大型电动汽车的电池相当昂贵。以特斯拉 Model S车型为例,2024年电池组更换费用在8,000至10,000美元之间。
上游
电动汽车电池生产的第一步是在矿产资源丰富的地区开采稀土矿物。大多数物料以矿石形式开采出来,随后进行提炼、加工、浸出和提纯处理。
需要以负责任的态度采取有效的环境保护措施,否则,采矿作业会破坏森林,减小栖息地,污染水源。同时,稀土矿集中在有限的地区内,会引起人们对地缘政治脆弱性和供应链中断风险的担忧,需要行业利益相关者团结一致,关注市场变化,共同努力,提前规避潜在影响。
行业正通过扩展矿产资源的多样性,以更环保的方式开展采矿作业,改进电池矿物原料的回收再利用技术,积极应对挑战。这些行动有望减少对地缘政治敏感材料的依赖,保护矿山附近的生态系统,确保水源安全。
中游
中游将原材料加工处理成电池级化合物。包括加工锂矿,生成氢氧化物、碳酸盐、营养盐等化合物,化合物对于生产电池内电极涂层、阴极和阳极间的电解质至关重要。
阴极直接影响电池的性能。大多数电动汽车电池的阴极都采用钴镍合金,人们仍在不断探索更安全、更高效、更多样的合金材料。
锂阳极通常为带石墨涂层的铜箔,在充放电过程中储存锂离子。需要专用石墨,研磨成细粉,均匀细腻地涂覆在铜箔表面。
产业链中游规模庞大,因为大多数电动汽车电池都包含数千个单体电池。确保材料纯度,保证产品质量,对于安全高效的电池制造至关重要,需要安装先进的测量仪表和分析仪,在线有效监测和控制生产过程。
下游
将制成部件封装成单体电池,电动汽车通常使用圆柱形电池。随后将单体电池组装成大容量电池组,为汽车长距离行驶提供动力。
提供满足长距离续航电动汽车使用要求的电池,才能切实提高电动汽车在消费者和消费品市场中的可行性。油车司机习惯在汽车行驶几百英里后加油,现有加油站分布密集。相比之下,电动汽车充电站严重不足。在大多数电动汽车充电站,每次充电需要花费数小时。
为了破解上述状况,必须继续新建充电基础设施,尤其是快充站。更高储能能力的电池有助于缓解人们对可行性问题的担忧,尤其是在消费者和消费品市场中车辆会长时间停放,有足够的充电时长和机会。
开发氢燃料电池是解决充电时长问题的另一种技术备选方案,但大多数地区的加氢基础设施都严重匮乏,导致氢动力汽车暂时还不具备可行性。
考量因素
锂电池属于危险物质,内部储存有能量,使用高活性的原材料和化学物质制造,一旦接触火花、发生严重变形或结构被破坏,非常容易燃烧爆炸。锂基电解质分解,会释放乙烯、甲烷、氢气等易燃性气体。
电池受损或充电不当会导致电池温度升高,出现热失控,这是电动汽车的一种严重安全问题。一旦出现热失控,持续增加的热量会蒸发电解质,损坏电池壳体,释放可燃性气体。过度充电会致使电池内形成金属锂,造成内部短路,并与环境中的水分发生化学反应。反应会持续进行,无法通过断电人工结束。不幸的是,热失控在起火前很难预先察觉,因此,高质量电池制造非常重要。
回收再利用
近年来,电动汽车报废产生的废旧电池数量激增,回收电池已成为电动汽车电池供应链的一个关键环节。随着电动汽车的市场普及,人们需要高效率且可持续的回收方法,回收有用矿物原料,减轻采矿作业的环境影响,并为新的电动汽车电池生产补充采矿。
电动汽车电池可以通过火法冶金、湿法冶金等小规模锂电池处理工艺进行回收处理。然而,电动汽车电池体积大、质量重、结构复杂,给有效矿物回收再利用带来了多重挑战。不同的电池回收工厂选择不同的工作方式。在部分回收工厂中,熟练工人团队手动拆解电动汽车电池组;而另一些回收工厂会将整个电池浸没在惰性液体中,阻断氧气接触,降低燃烧风险。
尽管挑战严峻,但电动汽车电池的回收效率正在快速提高,机器人拆卸等创新技术有助于扩大回收规模。大规模电池回收是人们高度关注的重要研究领域,随着电动汽车市场占有率的屡创新高和电池储能系统的需求激增,未来有待回收的电池数量也会持续上升。
可持续生产
为了满足快速增长的电动汽车电池需求,必须建立稳定的供应链,涵盖采矿、制造、组装和回收环节。行业还必须保证部件和物料能够跨地理区域顺畅流动,确保电池组高效生产。
向电动出行方式转变虽存挑战,但它是全球力争碳减排和减少大气温室气体排放的重要举措。可持续应对电动汽车供应链的挑战必须以负责任的态度采购原材料,减轻采矿作业对环境的影响,在电池制造和组装过程中严格控制质量,持续投资电池回收技术。