氢经济:全力开发的未来燃料
氢能大有可为,但发展氢经济离不开持续研发、创新、政策支持和基础设施建设。

简述
- 尽管基础设施和推广应用仍面临不小的挑战,但氢能具有清洁燃烧和高能量密度的特点,是一种优秀的替代能源。
- 制氢的方式非常多,按照碳强度区分为不同颜色的氢气产品。
- 在运输、发电和储能应用中,氢能是清洁的多功能能源载体,发展氢经济,有望减缓气候变化,促推经济增长。
- 氢经济的发展潜力巨大,但生产成本高昂,基础设施不完善,以及新出台的安全协议都阻碍了氢能产业的推广应用。
- 政府投资、税收优惠、公众宣传是构建氢经济的关键所在。
- 除了现有用途,氢能还有望帮助炼钢、化工和航空等减排困难户减少生产过程中的碳排放。天然气中可以掺配氢气,在部分应用中氢气还能取代天然气,实现更清洁环保的发电和供热。
- 作为清洁高效的能源载体,氢能产业的进一步发展需要全球合作研发、技术创新和政策激励。
氢动力潜能
随着全球气候变化的加剧,人们迫切需要清洁且可持续的能源供给。纵观各种能源类型,氢能优势明显,有望通过发展氢经济彻底改变世界的能源供给方式。
氢位于元素周期表的第一位,在宇宙中含量丰富,但不能直接获取,需要通过化学方法生产。氢具有高能量密度,是一种零碳排放的燃料,是储能和发电应用中传统化石燃料可持续的可行替代品。
深度分析
氢具有高能量密度,作为一种零碳排放的燃料,在储能和发电应用中是传统化石燃料的理想替代品。
氢燃料燃烧,水蒸气是唯一产物;且生产方法多种多样,可以按需生产、储存和使用。不仅如此,氢还可以运输,尽管输氢面临巨大的挑战,增加了氢能供给的灵活性和可靠性。
同大多数行业倡议一样,发展氢经济和推广氢动力需要突破阻碍,主要表现为现有基础设施不足和现有法规不健全。
五彩斑斓的氢
要了解氢能产业的发展前景,首先需要认识不同的制氢方式,每种方式都有自己的财务、可持续性和监管要求。
同其他耗材一样,氢能的清洁性和环保性取决于其生产方式。基于制氢过程的碳排放情况,可采用颜色命名各类氢气产品。氢气产品的颜色非常丰富,这些是最为常见的替代品,甲烷是天然气的主要成分。
![五彩斑斓的氢[占位图片]](/__image/a/9631461/k/92563502fb5a4ecf101026f40d17a794733c6c8e/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/hydrogen.jpg)
- 灰氢:天然气通过蒸汽甲烷重整(SMR)或甲烷自热重整(ATR)制取灰氢,这是目前最主流的制氢方式。生产过程经济高效,但是会向大气环境排放大量二氧化碳,使用灰氢作为燃料会污染环境。
- 蓝氢:同灰氢类似,在天然气通过蒸汽甲烷重整(SMR)或甲烷自热重整(ATR)制取氢气的过程中采用CCUS(碳捕集、利用与封存)技术,捕集和封存生产排放的二氧化碳。得益于CCS(碳捕集与封存)技术,这种生产方式更具可持续性,但成本也相对较高。同SMR相比,ATR排出的二氧化碳气流更加干净,更适合制取蓝氢。
- 绿氢:通过电解水制取绿氢。电解过程利用风能、太阳能或水能等清洁能源产生的可再生电力,将水分子分解成氢气和氧气。过程零碳排放,是可持续的生产方式。不过,制氢成本和可再生能源供给问题值得关注。
- 蓝绿氢:这是一项新兴的制氢技术,通过甲烷热解制取蓝绿氢,需要将甲烷(天然气的主要成分)分解成氢气和固态碳。这一制氢方式尚处于开发阶段,如果能够有效利用或封存碳副产品,它将成为灰氢的低碳排放替代优选。
推动氢经济发展
氢经济尚处于起步阶段,但已初具规模,其多功能性和全球推广应用的潜能逐步释放。在许多工业生产过程中,氢是重要元素,可用于化肥生产的氨气合成、石油产品精制等过程。
在交通运输领域内,氢燃料电池汽车(EV)发展迅猛,为人们提供了一种零碳排放的替代交通方式。与车载电池为动力的电动汽车相比,充电速度更快,仅需几分钟,而非数小时。 氢气还可以用作固定式电池的发电燃料,为家庭和企业供电,尤其适合电网配套有限的偏远地区。
此外,氢气也是一种高效的能量储存介质,特别适合储存峰段的多余可再生能源,供日后使用。不同于短期储能的电池,氢气能够长期储存大量能源,非常适合季节性储能,有效应对了可再生能源相关联的生产波动问题。同电池相比,储氢的空间更小,重量更轻,几乎不会随时间的推移而发生能量损失。

氢能补充化石燃料发电,帮助人们应对紧迫的气候挑战,尤其是温室气体排放问题。伴随着氢经济的发展,企业将有能力减缓气候变化,实现可持续发展目标。
深度分析
氢能补充化石燃料发电,帮助人们应对紧迫的气候挑战。
不仅如此,氢能还丰富了能源供给方式,减少对传统能源的依赖,提高能源安全。氢经济带来了新机遇,推动技术创新,创造新产业和新岗位,刺激全价值链经济增长。增加氢能生产过程还有助于减少空气污染物,改进空气质量 —— 尤其是人口稠密地区 —— 惠及公众健康。
推广应用的障碍
氢能优势众多,但推广应用仍面临诸多障碍。
首先,尽管绿氢是为基础设施供能的零碳燃料,但其生产成本远高于传统化石燃料。降低绿氢生产成本是推动氢经济发展的首要任务之一。
同样,蓝氢也会大幅增加灰氢的生产成本,需要采取激励措施来扩大蓝氢的使用占比。
此外,氢气生产、储存、运输、分配过程的配套基础设施不足。需要大量投资,建造全新或改造现有基础设施,实现安全高效的氢气处置。制氢技术还需要得到公众的信任和认可,将其应用到工业生产和消费品生产过程中,必须开展宣传活动,让人们认识氢能的优点,解决安全问题,消除误解。
最后,整个价值链的安全协议和法规要求必须广为人知,涵盖从生产和储存方法,到运输,以及最终使用的全过程。监管机构在培训现有和潜在氢气用户,以及鼓励推广氢能使用方面发挥着重要的作用。
法规监管和政策
除了制定政策,各国政府也大力投资研发,对于降低绿氢和蓝氢的制取成本、提高氢能源技术的效率,以及挖掘多功能能源载体的新应用至关重要。公共资金和激励措施有助于提速加氢站、管道和储氢装置的部署,建立强大的基础设施,支持氢能的推广应用。
制定明确的氢价值链安全协议和法规条款,公共实体也发挥着重要的作用。增强手段对于确保公众安全,建立人们对氢能源技术的信心至关重要。
新视野
日趋成熟的氢经济
大力发展氢经济并非一蹴而就。相反,需要包括制造商、供应商、公共和私营研究机构、政府、公众在内的所有利益相关者通力合作。持续研发,更多试点项目落地,对于推动创新、降低成本、克服技术瓶颈、确保安全至关重要。

尽管存在挑战,随着全球人们力争减少二氧化碳排放,以可持续的绿色能源补充当前电力供应,氢利用的好处众多。为了有效推广使用氢能,需要持续的研究、培训、技术创新和统一的政策,但氢利用和潜能仍在不断扩大,为工业及其他领域提供了更清洁、面向未来的动力来源。