工业去碳化
创新技术助力工业节能降耗,实现净零排放运营

简述
- 在流程工业领域内,丰富多样的脱碳方法可以帮助人们减少碳足迹。
- 化工、炼钢、石油和天然气、采矿、发电和食品生产等基础产业的核心生产过程会释放大量温室气体,因而面临着艰巨的碳减排任务。
- 行业面临碳密集型生产工艺带来的双重挑战,一方面需要降低生产排放,另一方面必须减少化石能源的使用占比。
- 流程工业达成净零排放目标的主要途径有:减少生产浪费,使用清洁燃料,替换使用可再生能源,以及发展循环经济,减少废物产生。
- 工业去碳化应循序渐进,持续学习,不断创新,管控投资,为净零排放目标提供动力。
- 在整个价值链中,推动可持续发展,减少废物排放,与行业内的企业密切合作至关重要。
行动倡议
温室气体排放引起气候变化,是当前全球面临的一项紧迫挑战,企业低碳转型迫在眉睫。减小二氧化碳排放量是当务之急。尽管部分行业具有较高的碳密集度,但每个行业都有减排潜能。
途径包括减排、碳捕获、优化生产效率,使用替代燃料,改进生产方法。统称为“去碳化”,即降低排放至大气中的二氧化碳对环境的影响。文章深入分析工业去碳化的复杂性,探讨实现未来净零排放目标的实用策略,以及合作和技术的重要作用。
应对碳密集型工艺的挑战
部分行业的关键生产工艺属于碳密集型过程,因此,在脱碳过程中需要应对专属挑战。这类行业包括:
- 化工和石油精炼:炼油过程会排放出大量二氧化碳,尤其是蒸汽甲烷重整制氢(SMR)过程。氢气对于各类生产工艺都至关重要,包括加氢处理,脱除油品中的硫和其他杂质。这一工艺还适用于化肥生产中的合成氨,以及其他重要生产过程。
- 水泥和石灰生产:水泥和石灰需要经过高温煅烧,会产生二氧化碳等副产品。生产过程普遍使用煤和石油焦等化石燃料,因而增加了碳足迹。
- 炼钢炼铁:铁矿石被转化为钢铁,冶炼过程需要使用鼓风炉和氧气炉,会排放出大量二氧化碳。连铸、热轧、成型等后续工序同样属于能源密集型工艺,进一步加剧了碳排放。
- 食品与饮料:从农作物和原料的采购,到加工、包装和分销,不同生产阶段都严重依赖化石燃料,导致行业的碳足迹增加。
上述行业构成了现代社会的基础,也是全球温室气体排放的主要源头。仅在美国,它们的占比已经超过工业二氧化碳排放总量的75%。

深度分析
化工和石油、水泥和石灰、炼钢炼铁、食品与饮料行业的二氧化碳排放量超过工业总排放量的75%。
减少温室气体排放势在必行,直接关乎环境保护,对于企业履行环境、社会和治理 (ESG)责任,实现经济长期可持续发展也至关重要。
应对能源使用量和生产排放的双重挑战
许多碳密集型工艺同时也是能源密集型过程,进一步增大了复杂度。这就带来了双重挑战:既要减少生产过程自身的排放,又要使用无碳能源。
以炼油厂为例,加氢裂化、常压蒸馏和催化裂化等工艺需要使用大量能源。能源需求对化石燃料的依赖进一步加剧了生产过程对环境的影响。

水泥和石灰生产离不开回转窑煅烧,石灰石和其他矿物在烧窑中被加热至高温。过程中会排放大量二氧化碳,回转窑的使用年限直接关乎燃烧效率。通常,老旧设备没有配备先进的预热系统,热效率较低,降低了整体能效和生产效率。

在钢、铁和其他金属的生产过程中,加热、熔融和成型工艺同样需要耗费大量能源,一般使用天然气和煤等化石燃料。为了有效应对错综复杂的挑战,流程工业必须从四个基本点着手制定全面脱碳战略,每个基本点都有助于实现净零运营目标。
强大脱碳战略的四个基本途径
战略
-
减少碳排放
第一个基本点是尽可能减少副产品二氧化碳的排放,或实现零碳排放。往往需要转变运营模式,采用创新技术。常见的过程优化方法包括微调现有操作流程,尽量降低能耗,减少生产废物。安装先进的过程控制系统,进行数据分析,优化资源利用。基于现有或新安装仪表提供的基础数据进行分析。寻找并采用较低碳密集型的替代技术。如果条件允许,替换使用可再生的电气化能源,安装使用更高效的设备,采用碳捕集、利用与封存(CCUS)技术,减少碳排放。CCUS的主要目的是收集并储存过程废气,防止二氧化碳排放至大气环境中。某些情况下,可能需要全面重新设计工艺,才能实现大幅减排的效果。替换使用全新的生产方法,采用不同的原材料,或者寻找替代化学方法,尽可能减少或完全消除二氧化碳排放。
-
选用清洁燃料
第二个基本点是淘汰化石燃料,使用氢能等更清洁的替代能源,助力达成工业脱碳目标。绿氢通过可再生能源电解制备,是一种零碳燃料。在流程工业的众多应用中蕴藏巨大潜能,包括在高温过程中替代天然气,作为低碳化学品和燃料的生产原料。生物燃料来自农业废料、木屑和其他有机物等可再生能源,是更具可持续性的化石燃料替代品。虽然其燃烧过程会排放二氧化碳,但仍被视为碳中和过程,因为原料在生长过程中已经吸收了大气中的碳。
-
脱碳降耗
第三个基本点是针对能耗分布扩展替换清洁能源的范围,涵盖从为机械设备提供动力,到为各类生产过程提供热量的方方面面。将太阳能、风能、水能和地热能等可再生能源纳入能源结构至关重要。包括利用太阳能发电场或风力涡轮机现场发电,公用工程直接购买可再生能源,以及签署可再生能源购销协议。如可行,电气化 —— 使用电能替代传统化石燃料 —— 减排效果同样显著。尤其在供暖和运输等过程中,电能的应用日趋广泛,成本效益也逐步提升。
-
减少生产浪费,打造循环高效的生产过程
第四个基本点是强调在整个生产过程中杜绝浪费,从而降低能耗及碳排放。安装先进的过程控制系统,进行数据分析,基于仪表输出的数据识别效率低下的生产环节,优化工艺流程,从源头上避免生产浪费。此外,废物可以回收利用,生产有用的产品或其他生产原料,推动循环经济发展,减轻副产品对环境造成的负担。帮助不同机构组织转变思维方式,从“开采 —— 生产 —— 废弃”的线性模式转向循环经济,注重重复使用、再利用,并尽可能地延长资源循环的时间。这一理念对于实现长期可持续发展至关重要。

分阶段循序渐进,实现长期成功的方法
工业去碳化过程复杂,分阶段推进最为合适。随着时间的推移循序渐进,逐步取得成效。通过这种方法,我们能够:
- 不断学习、优化,在每个阶段都掌握宝贵的数据、信息,持续完善后续战略。助力持续改进、优化去碳化工作。
- 管理投资,规避风险,实现战略性成本分配,降低大规模使用未经测试的技术带来的关联财务风险。
- 建立信心,增强动力,展望成功。初期取得成功,有助于内外部团队建立信心,吸引更多投资,加速向净零目标迈进。
目前,许多公司采取脱碳措施,选用天然气等低碳燃料替代传统化石燃料。燃烧过程中,天然气所排放的二氧化碳量约为煤炭的一半。液化天然气(LNG)可以随时运往天然气资源缺乏的地区。天然气是通往零碳能源利用的桥梁。
通过深化合作和技术创新提速转型
工业去碳化不是单一行业的工作,而是跨行业、多价值链、各技术提供商协同工作、共享知识经验的集体工作。以成功战略、机遇挑战和经验教训为中心开展开放式合作,有助于加快进度,激发全行业的创新发展。
深度分析
工业去碳化不是单一行业的工作,而是跨行业、多价值链、各技术提供商协同工作、共享知识经验的集体工作。
同供应商和客户合作,在整个价值链中推动可持续发展,减少碳排放,对于实现零碳目标至关重要。相关行业应借助技术公司的专业知识,选择创新的自动化、测量仪表、数据分析、可再生能源和过程优化解决方案,加速实施去碳化战略。
类似Endress+Hauser的公司在这一转型过程中发挥着至关重要的作用,它们为客户提供现代仪表技术、工厂联通解决方案、数据驱动型过程信息,对工业流程的深刻理解,帮助企业优化运营,减少对环境的影响,实现宏伟的可持续发展目标。
强化合作,打造可持续发展的未来
全球经济去碳化,尤其工业去碳化是一项艰巨的任务。但对人类来说,它是可实现的目标,并将对未来发展产生重要且持久的积极影响。部分流程无法立即完全去碳化,通过持续改进、不断创新、深化合作,为更清洁、更可持续的未来铺平道路。
实现净零排放的途径丰富:杜绝生产浪费、采用清洁燃料、转型为可再生能源,以及实施循环经济,以减少废物的产生。通过上述四个基本点—— 选用创新、深化合作、持续学习 —— 力争工业去碳化,实现净零排放目标,为子孙后代创造更可持续发展的环境。