服务水回用的先进废水处理技术
技术先进、使用安全、高性价比的先进水处理技术服务越来越多的水回用应用。

简述
- 水资源短缺现状迫使越来越多的人选择使用再生水,水回用成为传统水供给的重要补充。
- 有效饮用水回用离不开成熟的水处理工艺,确保满足严格的水质要求。水处理工艺涵盖[EH1] 微滤、超滤、反渗透纳滤和消毒技术。
- 随着技术的发展进步和法规的健全完善,为了应对水资源短缺难题,水回用越来越重要。
制定标准
先进的水处理技术
首先采用传统水处理方法,去除回用水中较大颗粒度的固体和微生物;随后,运用先进的水处理技术,针对性清除残留的微小颗粒物和病毒污染物。需要采用过滤、反渗透和消毒等工艺,确保符合严格的饮用回用水质标准。
过滤
通常,通过过滤去除悬浮固体颗粒物、细菌和大分子有机物。过滤介质可以是砂子、粒状介质和细孔滤膜。
膜过滤一直都是饮用水处理的主要手段,加压污水,迫使水流流动通过细孔滤膜,从而去除污染物。膜孔尺寸按需调整,通常需要使用不同型号的滤膜,随着下游工艺的逐步推进,孔径会逐步减小。
微滤常用于三级水处理的初级处理工序,孔径范围在0.1至10微米之间。超滤(UF)滤膜的孔径在0.01至0.1微米之间,能够彻底有效去除悬浮固体颗粒物、细菌和多种病毒。这两类过滤工艺使用的滤膜都相当于物理屏障,污染物残留粘附在滤膜表面,只有净水可以流过滤膜。随着时间的推移,滤膜表面黏附的污染物会逐渐增多,因此需要定期安排反冲洗,以保证过滤效率,防止滤孔堵塞,确保水顺利流过滤膜。
纳滤膜孔径约为0.001微米,属于更加精细的过滤过程。纳滤的滤膜孔径非常细小,能够滤除更多种类的污染物,包括有机溶解物、钙镁等硬度离子、杀虫剂和部分重金属。纳滤通常介于超滤与反渗透(RO)工艺之间,有助于进一步净化后的水质,为后续反渗透处理减轻负担,无需消耗大量能量去除溶解盐。
反渗透
对于水的纯度至关重要的应用场合,比如在直接饮用回用和许多工业应用场合中,可以使用反渗透膜去除细小污染物。滤膜孔径约为0.0001微米,可以滤除营养盐、矿物质、痕量污染物、细菌和病毒。反渗透膜孔径非常小,并且需要克服渗透压,反渗透工艺需要耗费大量能量,泵送加压后的水,使其顺利通过滤膜。
由于滤膜孔径细小,反渗透系统一般采用错流过滤方式,即过滤渗透液流过滤膜,而被污染的浓缩液则被直接排入至容器中。在错流过滤中,浓缩液会带走滤膜上的污染物黏附,保持足够的湍流流速,防止滤膜表面堵塞。

浓缩液中包含有营养盐和其他无法通过滤膜的化合物。为了提高水回用收率,反渗透系统通常分成多级处理阶段,一个阶段的浓缩液会流过第二阶段的反渗透膜,或者直接通过最初的滤膜回收。
消毒
完成过滤后直接进入消毒处理,消毒通常是三级水处理的最后一道工序。水处理的常见消毒方法有氯消毒法,以及紫外线和臭氧等高级氧化消毒法。它们可以灭活残留病原体,包括细菌、病毒和原生动物,确保符合严格水质要求。
维护和监测
水回用项目成功落地实施离不开先进的水处理技术,同时还需要细致的过程控制,严格监测给水水质,完善健全维护制度。过程控制系统必须能够持续监测并适时调整水处理参数,确保水质稳定,同时还必须采取环保措施,防止污染物渗入,破坏水处理效果。
各国政府都意识到水回用在保障用水安全方面的作用日益重要,法规体系也迅速发展健全。尤其是间接饮用回用和直接饮用回用,许多地区都公布了审批许可流程,明确了水回用项目的具体要求,解决了公众对系统安全的顾虑和担忧。随着水处理技术的发展进步,法规监管体系也随之不断调整,持续推动创新,同时保障公众健康,保护环境完整性。
可持续行动直接关乎未来的水资源安全,持续加大研发、基础设施、公共教育投资,确保子孙后代能够获得可持续的水资源。