零液体排放技术的创新突破,提速可持续发展进程
减少水回用过程中化学药剂的使用量,降低能耗
Garver选择同Endress+Hauser和罗克韦尔自动化合作,Endress+Hauser和罗克韦尔自动化为Garver提供可靠的现场仪表和测量技术。Endress+Hauser提供pH电极、电导率传感器等液体分析传感器、Liquiline CM448和CM442变送器,以及Memograph RSG45数据管理仪;罗克韦尔自动化提供Power Monitor 500能量监视器和变频驱动器,起着重要的作用。

Garver首席研究员介绍Endress+Hauser和罗克韦尔自动化的测量仪表。
客户的收益
研究表明,Garver公司先进的零液体排放(ZLD)系统始终满足水质标准,无需化学预处理即可减少99%的溶解固体颗粒物(TDS)。
中试小车采用Endress+Hauser和罗克韦尔自动化技术,在“电子防结垢”模式下进行故障模式分析,未显示出任何被污染迹象。
客户的挑战
水除盐是一项挑战性工作,成本高昂,需要从水源着手高效进行水处理。防范反渗透膜被污染是项目的一大挑战,通常需要经过系列化学预处理和合理维护。
我们的解决方案
Garver借助现场仪表可靠、精准监测累积流量、瞬时流量、电导率、pH值、ORP值和温度。基于Endress+Hauser现场仪表输出的实时测量值精准调节过程,确保稳定一致的低浓度总溶解固体颗粒物和蒸馏物,利用盐浆生产次氯酸钠,助推循环经济。