受陈旧基础设施和落后工艺流程的限制,连接现有工厂内部资产面临诸多挑战。工厂正在使用的测量仪表可能已服役多年,不支持IoT物联网应用。同时,从不同厂商采购的仪表会采用Modbus、HART、PROFIBUS等各类通讯协议。在成功连接工厂、优化化工生产工艺流程方面起着至关重要的作用。
关键点
30%
据《Reliable Plant》杂志称,30%的预防性维护是不必要的(过度维护),可通过设备状态监测有效避免
数字化升级改造

大数据分析助力工厂提高生产效率
改扩建工厂(棕地)的资产信息不透明,缺少准确的文档记录,增大了维护流程和工艺性能优化的复杂度,故障排除难度较大,生产中断时间较长。我们的Netilion IoT工业物联网云生态系统提供多项数字化服务,基于大数据分析结果获取最新资产信息,方便用户查阅文档。
我们掌握专业知识
我们的产品有助于提高信息透明度,简化维护工作:
- Netilion Analytics数字化服务生成完整工厂资产清单,提供陈旧设备信息。
- Netilion Health数字化服务提供工厂设备的当前健康状况信息,显示故障诊断信息及配套补救措施。
- Netilion Library数字化文档管理服务归档整理与工厂仪表相关的文档。
- Field Xpert SMT70平板电脑用于现场配置仪表,可以在危险区中使用。

延长化工厂的正常生产时间
工厂现有仪表数据不全影响了生产运营。缺少详细的设备健康状况信息会引发计划外停车事故。Endress+Hauser提供心跳自校验功能,变被动维护为基于数据的维护方法,优化了维护周期,确保维护活动与设备实际状况相匹配。
我们掌握专业知识
Heartbeat Technology心跳技术支持互联互通,可与Netilion工业物联网云生态系统搭配,共同优化维护和运营。
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,使用Netilion Health数字化服务远程执行仪表校验,使用Netilion Library数字化服务归档管理所有校验报告。

快速访问文档,简化维护工作
在化工厂内轻松快速访问文档,确保高效运营、过程安全和生产合规。及时访问设备信息,校验协议或步骤、安全协议,以及原材料规格参数,帮助工厂操作员明智决策,避免出错。简化访问加快了故障排除和维护进度,避免了不必要的生产中断。
我们掌握专业知识
Netilion Library数字化服务方便维护工程师随时随地查看和组织管理文件,与其他人分享文件。Netilion Library可以与其他软件搭配使用。比如:Netilion Library自动保存心跳自校验协议和远程仪表校验协议。用户轻松访问文档,能够节省下大量的时间和精力。
- Netilion Library数字化服务可以保存和组织管理工作文件。这是一项工业文件管理服务,确保文件安全保存,及时更新,方便随时随地查阅。
- 借助Field Xpert平板电脑使用IoT工业物联网Netilion Library数字化服务,工厂操作员可以访问包括危险区在内的设备的相关文件。使用Netilion Health数字化服务或Field Xpert平板电脑生产报告,自动保存在Netilion Library中。

强化化工企业的网络安全
智能传感器、App应用程序和云平台应用都存在风险。Endress+Hauser重点关注系统、设备、数据的安全性,我们已遵循IT和OT领域的公认安全标准对我们的系统进行了相关测试。
我们掌握专业知识
保证数据安全离不开掌握专业知识且值得信赖的合作伙伴。Endress+Hauser具备相关资质,能够帮助客户在数字旅途中轻松保障网络安全合规。
优势
生产中断事故和计划外维护事件在化工行业内十分常见。IIoT工业物联网和大数据带来了新机遇,帮助人们有效解决这一问题。Endress+Hauser提出新理念,开发新软件,帮助化工行业客户安全轻松启动工厂数字化改造。选择我们作为长期合作伙伴,尽享美好的工业物联网世界。
关键点
30%
30%现有资产需报废处理,工厂面临生产中断风险。
关键点
90%
我们在全球范围内共计销售4000万台现场仪表,其中90%为智能数字仪表。
我们如何帮助客户优化化工生产过程?
连接先前开发的设备的好处非常多,比如可以提高维护部门的工作效率,延长设备的正常运行时间,提升工作可靠性。怎样实现呢?边缘设备采集所有仪表数据,将数据从现场直接上传至云平台,无需通过工厂的自动化系统。随后,IoT物联网软件基于大数据分析结果输出诊断信息,安排维护工作,或者进行故障预测。Endress+Hauser自主开发整套IoT物联网生态系统。
- 云平台连接:需要配套软硬件,采集数据,并将数据上传至云平台。为此,Endress+Hauser提供Netilion Connect数字化服务,由采集数据的边缘设备、云平台和API组成。
- 仪表诊断信息: Endress+Hauser的现场仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,能够输出仪表状态和故障诊断信息,配备仪表状态监测、现场仪表校验等重要功能。
- 分析软件:Netilion Analytics数字化服务基于现场设备数据管理废旧设备,推进工厂资产的标准化管理。
- 过程健康:Netilion Health数字化服务分析边缘仪表设备,确定生产过程控制是否难度加大,外部因素是否对过程性能有负面影响,或者是否需要更进。
- 设备文档:维护工程师需要查阅设备操作手册、故障排除指南,以及每台仪表的配套文件资料。Netilion Library数字化服务记录所有相关信息,支持远程操作。