尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
水库前Netilion云平台水网监控系统的显示界面

智能化水网管理方案

高效监测自来水和污水工艺过程,保证高信息透明度

水网管理极具挑战性。为人们提供高品质的自来水和工艺用水往往需要耗费大量的时间,涉及到众多基础设施的大量维护工作,设备可能安装在偏远地区或操作困难。工业废水、商业废水、市政污水通常含有大量污染物,必须经过多个水净化过程,方能保证环保合规。Endress+Hauser提供智能化水网管理解决方案,全面可视化水流量信息。

  • 首个数字化水网监控解决方案

    通过云平台校验仪表

    我们的Netilion云平台水网监控系统方案采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断生产过程即可便捷地执行远程仪表校验。配备心跳自校验功能,校验过程符合ISO 9001标准的溯源要求,监控系统内的流量计可随时随地启动校验。基于云技术的全自动仪表校验帮助用户轻松满足法规要求,节约成本,节省时间。

图中带图标的水处理厂、河流、城市表示已此处已运用数字化技术 ©Endress+Hauser

水网监控极具挑战性。Netilion云平台水网监控系统是网页版解决方案,进行智能化水网管理,保证信息透明。

Netilion云平台水网监控系统的显示界面和户外水管路 ©Endress+Hauser

您是否正为维护偏远地区的测量仪表而苦恼?Netilion云平台水网监控系统能够帮助您监控工厂中的现场仪表和水流量,无需人员现场操作。

Netilion云平台水网监控系统的系统集成图 ©Endress+Hauser

一站式采购,涵盖现场仪表和云平台服务。安装Netilion云平台水网监控系统,顺利采集、传输和评估测量值。

自来水和工艺用水的水处理流程图 ©Endress+Hauser

可靠监测自来水和工艺用水的水量和水质,无需人员亲临现场。

废水处理流程图 ©Endress+Hauser

可靠监测市政污水和工业废水的水量和污染物浓度,确保环保合规。

观看视频,了解如何优化实现全自动的自来水和工艺用水水网运行。

观看视频,了解如何优化实现全自动的废水水网运行。

我们帮助您

从自来水水质,到处理后的残余废水排放,我们提供基于网络的定制解决方案,Netilion云平台水网监控系统全天候实时监控所有KPI指标 —— 无论您在现场,还是在中控室中均能操作。支持可视化所有水流量信息,确保水网信息全透明,帮助您优化流程,获取传感器中的有用信息。

  • 远程数据采集有效提高了效率,避免人工测量和现场采样。自动生成报告,降低出错风险。

  • 可靠检测水网泄漏,优化泵抽取时间,降低能耗,提高能源使用效率,降低能源使用成本。

  • 基于全面趋势分析和天气预报(比如径流、水需求量、可用性等)预测水使用量,优化水的可用性。

  • 持续监测流入废水量和进口水质,确保污染排放合法合规,可靠计费。

  • 流量计采用云技术,配备心跳自校验功能,自动生成校验报告,支持远程仪表校验,有效节省了时间。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Picture of the water reservoir Marbach (Germany)

Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.

Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
  • 我们提供什么

    Netilion云平台水网监控系统是使用便捷、低维护工作量的水网监控方案的理想选择。适用于各类供水系统:从现场测量仪表,到数据传输和数据记录的系统产品,再到数据评估 —— 帮助您实现一站式智能化水网管理。网页版解决方案允许定制显示面板,可视化不同工艺过程中的测量值。

  • 硬件和软件

    • 高品质流量、液位、压力、温度、分析测量仪表或记录仪产品

    • 安全的互联互通解决方案:电缆连接或无线连接,防篡改的加密通信方式

    • 网页版SCADA,允许定制显示面板和可视化参数

    • Netilion —— 先进的IIoT工业物联网云生态系统

    • Heartbeat Technology心跳技术 —— 支持仪表自诊断、自监控和自校验

  • 服务

    • 项目管理和工程设计

    • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)

    • 项目开车和调试

    • 客户培训

    • 校准服务

    • 仪表维护服务

下载

    Netilion Network Insights

    随时随地优化、自动化您的供水网络。能力手册详细介绍了智能监控解决方案Netilion Network Insights。

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例