尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

选择智能支持互联技术,优化诊断和维护操作

污水处理厂正在测试基于云端支持平台的CA80在线分析仪

污水处理厂选择全新推出的“智能支持互联”服务最大限度地减少了人员工作量,缩短了湿化学分析仪操作和维护的时间,降低了使用成本。在此背景下,Endress+Hauser与污水处理行业的多家公司合作,比如德国的Emschergenossenschaft/Lippenverband(EGLV)污水管理公司和加拿大Kincardine市政府。

曝气池监测点,CA80PH正磷酸盐分析仪 ©Endress+Hauser

安装有CA80PH正磷酸盐分析仪的曝气池监测点

曝气池监测点,CA80PH正磷酸盐分析仪 ©Endress+Hauser

通过Endress+Hauser支持平台,使用实时视频传输工具为客户提供现场远程支持

客户的收益

  • 节省了成本和时间

  • 专业知识转让

  • 实现无故障运行

Emschergenossenschaft/Lippenverband

为了满足“工业4.0”的要求,Endress+Hauser正在研发基于网页技术的主动服务和维护软件,最大限度地降低了分析仪的维护和修理工作量。

Dirk 设计工程师, 技术服务部门
污水处理部门, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Kincardine市政府

未来的服务发展方向。

Shamus Anderson
Kincardine市政府

客户面临的挑战

在污水处理厂中,分析仪的诊断和故障排除是十分复杂的工作。一方面,许多污水处理厂都地处偏远的乡村地区;另一方面,此类操作需要丰富的专业知识。

我们的解决方案

作为"水资源管理4.0"联合项目的一部分,Endress+Hauser研发了用于样品过滤的水质监测站,包含CA80PH正磷酸盐分析仪和CAT820样品预处理系统。边缘设备通过移动网络将其连接到Endress+Hauser Netilion IIoT平台,以实现远程支持。