尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

提高了富查伊拉镇(UAE)原油码头的安全性

IL&FS公司荣获“2017年安全可靠口岸/码头”证书

富查伊拉是中东最大的油库之一,至今有328个运行油罐。这里生产多种类型的石油产品,产量超过333000立方米。它由IL&FS集团建造,并于2014年正式运行。IL&FS公司在建造初期就制定了最严格的安全运营标准,规避出现行业类常见的溢罐事件发生,溢罐会导致人员死亡、公司形象受损和数十亿美金的财产损失。

客户优势一览

  • 使用多个相互独立工作的系统提高工厂的安全性,保护生命、环境和资产安全

  • 使用先进的经认证的安全系统满足最高安全标准

  • 远程执行自检测提高效率并减少工作量

  • 降低保费,并提升工厂性能和生产力

  • 提升公司形象,从而促进业务增长

客户的挑战

最初的设计是使用Liquiphant音叉限位开关,它们必须定期进行人工自检。这就需要人员爬罐,拆除变送器,将传感器放置在油罐中仿真报警。通常,执行一次测试需要花费四个小时,在此期间罐体必须停用。除了时间成本,中控室内的狭小空间以及与现有SCADA系统的集成也十分具有挑战性。

Endress+Hauser的解决方案

自动防溢保护系统( AOPS)让耗时的测试从此成为过去。通过IEC 61511 SIL认证的解决方案能够检测、指示和防止储罐出现危险溢出,符合API 2350标准。它由外部独立安全检测机构测试,符合SIL2/SIL3认证要求,包括涵盖传感器、逻辑执行器和报警设备的自检测。自检测结果被保存并可以打印成报告:在5分钟内完成16个罐体的自检测!