尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

使生活更轻松,项目处理更快捷

详尽的施工设计、顺利的采购流程和可靠的运营维护

在德国的Gendorf制造地,化工行业专家Clariant依赖标准自动化解决方案并十分赞赏Endress+Hauser的整体集成应用软件包。

化工行业专家依赖的标准自动化解决方案。 © Clariant AG

Clariant在电子采购和操作中使用集成解决方案标准化设备和维护安装点。

结果

  • 统一、界面友好的技术

  • 降低成本和劳动力

  • 节约时间:相比于旧系统,节约3-5周时间

  • 随时按需提供信息

  • 快速响应故障事件

在电子采购方面,高能力水平是决定性因素。

“在电子采购方面,高能力水平是决定性因素,因为我们格外关注选择自动化程度更高的采购流程。”

Konrad Eberhartinger, Leiter CC-EMR
Competence Center Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Clariant AG

挑战

过去,操作测量仪表是非常耗时的事情。工厂中有来自多个仪表制造商的大量设备和多种技术,涵盖压力、温度、物位和流量。在Höchst大型制造基地的驱动下产生了Muttenz和Gendorf的标准化过程。比对规范、部件限制和发货和服务性能,对多个供应商进行全面调查。

我们的解决方案

Endress+Hauser在许多方面都有出色的表现。然而,Clariant的决定性因素是电子采购能力,因为他们期望重点寻求更加自动化的采购流程解决方案。如今,这里有超过4000台仪表,用于测量物位、流量、温度、压力和水分析– 借助于集成FieldCare和Netilion企业版软件包进行资产管理和维护。

标准化显著节约时间

通过标准化,Clariant可以更加快速地进行项目处理。相比于旧系统,使用标准化设备列表将订货号复制至SAP系统中,调整剩余设备属性并下单,通常可以节省3-5周时间。最大限度地最短采购过程,包括规范、补给、比较和最后获取。对于包含30台设备的项目,整个步骤仅需半天时间。

理顺整个生命周期内的流程

详尽的施工设计、顺利的采购流程、可靠的运营维护和安装点的可溯源性,是Endress+Hauser的巨大优势。 过去,必须扫描并手动归档诸如标定报告。如今,Netilion企业版可以按需提供信息。对于Clariant,最重要的是识别每台设备并快速响应故障

Konrad Eberhartinger的优势

  • FieldCare“使用一台个人计算机即可轻松进行设备设置。用户界面直观,一目了然。FieldCare已替代了其他组态设置系统。”

  • 生命周期管理“这是我们选择Endress+Hauser的关键点所在。最后,生命周期和采购价格共同成为决定性因素。”

  • 培训我们偏好现场产品介绍。介绍十分深入,并切入关键,他们总是能同时附带产品使用经验。”