正确混合工艺水
通过精准控制水温和用水体积确保产品质量
为了实现行业要求的理想工艺用水条件,AZO LIQUIDS研发了水混合和定量进水装置(WMD)。为了实现这一目标,公司采用系统整体完全热平衡方案,而非时间曲线控制的简单进水控制系统。这一集成解决方案对管道、管壁或水容器导致的误差进行补偿,实现节能,并能够在严格公差范围内实施过程控制。

结构紧凑的AZO LIQUIDS水混合和进水装置。
结果
温度传感器响应时间短,实时进行补偿
仪表结构紧凑,占用空间小
Endress+Hauser的Netilion生命周期管理系统内储存有高质量文档记录,可以随时在线查询
客户的挑战
使用智能手机或平板电脑通过无线WLAN链路(无线以太网网关758-918)和网页服务器操作WMD装置。直接控制各类进水阀,Endress+Hauser的紧凑型响应迅速的测量仪表。在实际应用中,对进水口进行温度补偿至关重要。
响应时间短,支持实时补偿
Easytemp TMR35温度传感器的响应时间小于1秒,满足实时温度补偿的要求把。Picomag电磁流量计测量水容器中的导电性介质,能够有效平衡热量。WMD装置紧凑型结构设计,内置两支温度传感器和两台Picomag电磁流量计。