粘附监测
更深入了解地下水抽取过程
在德国一家污水处理厂中,水井堵塞引发了工厂意外停机事件。选择带Heartbeat Technology心跳技术的Promag W 400电磁流量计,配备粘附监测功能。现在,客户可以有效监测地下水抽取过程中的氢氧化铁絮凝物。通过选配这一新功能,无需中断生产过程即可连续、可靠监测工艺过程中发生的粘附现象,从而改进维护计划,优化清洗间隔,缩短停机时间,实现更高生产效率。

结果
经过一年粘附监测效果评估,制定出更加精准的水井维护计划。
客户能够实时跟踪,并有效缩短了清洗周期。
此外,客户通过自定义开关点控制维护计划,一旦粘附程度超过预期,立即启动维护服务。
更为重要的的是,不间断过程信息缩短了意外停机时间,客户能够更可靠、更自信地实施过程控制。
客户的挑战
对水厂厂长而言,地下水中氢氧化铁絮凝形成粘附物,这是一个老难题。溶解在水中的氧化铁从二价铁氧化成三价铁,随后会沉积在水井、管道以及任何流量计中。如果用户不能及时识别粘附程度,判断是否达到临界值,它们就无法从容应对测量信号中断或工艺过程堵塞引发的工厂停机事件。不仅如此,管道缩径会产生压损,导致能源损耗,增加运营成本。
我们的解决方案
为了解决上述难题,选择采用Heartbeat Technology心跳技术的Promag W 400电磁流量计,它配备粘附监测功能,将流量计安装在水井的进水管上。
这一功能通过分析测量管内介质的电导率分布状况,计算出一个与粘附物厚度成正比的系数。从而监测、判断操作或清洗过程中的粘附程度是减轻还是恶化。系数显示为0%...100%(0%对应零粘附,100%对应最大可检测粘附物厚度)。
可复现的粘附系数
经过两轮观察,每次持续一年,连续监测客户现场的氢氧化铁絮凝状况。间隔一个月进行一次粘附物厚度测量,并与系数比对。在第一轮观察中,一年后安排了一次清洗。而在另一轮观察中,一年后比对系数和粘附物厚度。结果表明粘附系数可复现,相同的液体的数值相同。
客户的其他利好
除了泵的性能损耗、较低流量等其他参数,操作人员通过监测粘附系数还可以预估水井的最佳清洗时间,从而避免意外生产中断停车。不仅如此,这一功能还缩短了清洗时间,因为操作人员清楚知晓何时安排清洗。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |