尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

绿色钢铁:钢铁产业的未来

钢铁行业减小碳足迹的压力与日俱增。查看Endress+Hauser如何帮助您生产绿色钢铁产品

绿色景观区域中间的钢铁厂。

炼钢是能源密集型的生产过程。众所周知,钢铁生产会造成环境污染,尤其是产生大量二氧化碳(CO2)气体排放。钢铁生产企业面临与日俱增的压力,不仅来自于公众或政府,同时也来自客户和投资方。现状迫使钢铁行业不断创新。绿色钢铁理念应运而生,是创新生产方法的统称。

关键点

1.89 tons

of CO­2 were produced per ton of crude steel cast according to the World Steel Association.

利用碳捕集技术,减少二氧化碳排放。 ©Endress+Hauser
深度分析

碳捕集与利用(CCU)

高炉气体主要包括CO2、CO和H2等组分。人们会通过吸附和吸收等多种工艺有效分离二氧化碳CO2 。在碳捕集与利用过程中,高精度流量测量对于过程控制和调节至关重要。为了确保过程安全高效运行,需要密切监测流量、密度、温度等过程参数。

我们掌握专业知识

安装Promass Q科里奥利质量流量计进行高精度流量测量,不受管道内各种气体的物理属性的影响。科里奥利质量流量测量技术支持同时测量流量、密度和温度。

直接还原炼铁法。 ©Endress+Hauser
深度分析

直接还原炼铁法

通入还原性气体,与铁矿石中的氧气发生化学反应,去除氧气,生产出海绵铁,无需高炉熔化铁矿石。在铁矿石处理过程中,合成气常用作还原性气体,它是一氧化碳和氢气的混合气体。海绵铁的含铁量高达95%,接近生铁的含铁量。因此,它是后续电弧炉炼钢的理想原料。

我们掌握专业知识

在DRI直接还原铁工艺中,节能设计是保证经济可行性的关键所在,帮助企业降低能源成本,比如增加传输热铁水的体积。Micropilot FMR67B雷达料位计能够在高达450°C的高温条件下可靠测量。

电弧炉
深度分析

绿色能源

电弧炉熔化废金属、生铁、海绵铁需要耗费大量能源。选择不同的能源方式,生产过程的碳排放量大不相同。如果使用绿色可再生能源,整个生产过程的碳排放量将显著降低。

我们掌握专业知识

向可再生能源转型对于大多数钢铁企业是一项巨大的投资。想要平稳高效推进改革,您需要专业的合作伙伴。Endress+Hauser拥有超过60年的电力与能源行业应用经验。我们生产电力行业专用产品组合,掌握专业的应用知识,为用户提供专业咨询服务,陪伴用户踏上绿色能源转型之路。

优势

变绿色钢铁理念为现实是不小的挑战。必须加大投资力度,平衡环境影响和经济可行性。在此过程中,Endress+Hauser是您的理想合作伙伴,我们拥有专业的钢铁行业应用知识,在能源和天然气领域深耕数十载,积累了丰富的经验。我们还为上述行业提供专用现场仪表和服务产品。

关键点

95%

直接减少95%的二氧化碳CO2 排放量,得益于氢气(H2 )和绿色能源的使用

关键点

50%

钢铁行业必须在2050年之前减少50%的碳排放量,才能达成全球气候目标。

关键点

14%

麦肯锡调研结果表明,如果不减轻对环境的影响,钢铁公司14%的市价将面临风险。

彩页

什么是绿色钢铁?

现有三种碳减排方法,帮助企业减少二氧化碳CO2 排放。第一种方法是利用碳捕集技术,捕集高炉排放废气,出售给化工行业用户,作为生物乙醇或氨的生产原料进行再利用。第二种方法是直接还原铁(DRI),通入氢气H2 ,生产海绵铁,后续在电弧炉或转炉中炼钢。第三种方法是直接使用绿色能源,减少电弧炉碳足迹。

  • 碳捕集与利用(CCU)
  • 直接还原铁(DRI)
  • 绿色能源

尾注